主题中讨论的其它部件:FLASHTOOL、 PMP、 CC2500
工具/软件:TI C/C++编译器
各位专家、您好!
我有一个 u-boot.bin 文件需要写入 NAND 器件上的位置0x40000 (恰好是 MTD 分区1开始的位置)。 以下是 Linux 如何看待 NAND 分区:
在"Davinci_nand.1"上创建7个 MTD 分区:
0x0000000000000000 0x000000020000:"u-boot env"
0x00000002000-0x000000040000:"UBL"
0x000000040000-0x0000000c0000:"u-boot"
0x000000200000-0x000000400000:“内核”
0x000000400000-0x000001400000:“文件系统”
0x000001400000-0x000002400000:"AP4_FS"
0x000002400000-0x000020000000:"filesystem 大型"
如何获取 u-boot.bin 文件并获取 U-Boot 以从位置0x40000加载它? (不要认为只使用 AISgen 就可以实现)
如果有任何帮助,将不胜感激。 欢迎顾问(我们正处于时间紧张的状态)
非常感谢、
Bill