请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX5505EZDSP 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有一个项目要制作、使用 C5505 eZdsp USB 记忆棒输出输入音频、但每个采样都需要反相、如果采样值为"1"、则采样输出需要为"-1"
理想是一个噪声消除系统。 我使用的是示例测试文件 AIC3204e2e.ti.com/.../aic3204.rar 。(示例 ir rar)
假设输入为红色、输出为蓝色。 这正是我要尝试的。 但我没有怎么做的想法。
有人可以帮助我吗? 我知道输入和输出之间的延迟,图像只是一个 exemple。
感谢并对任何正交错误感到抱歉。