我们希望将 TMDSIDK437x 板作为 HIPERFACE DSL 的主设备运行。
- 您是否有用于此目的的完整软件包?
- 在任何情况下都需要通过 TwinCAT 访问评估板吗? (TwinCAT2和 TwinCat3是否都在工作?)
- 是否有另一种方式与 TMDSIDK437X 连接?
- 我们如何对其进行编程? 是否需要特殊适配器?
- 我们如何读取数据以查看与 HIPERFACE 编码器的通信是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望将 TMDSIDK437x 板作为 HIPERFACE DSL 的主设备运行。
安德斯
从 Sitara 的角度来看、我们将工业驱动器封装(驱动器封装)作为 RTOS 处理器 SDK (RTOS Proc SDK)的附加组件。 这两个软件包在我们的 AM437x IDK (IDK 工具文件夹)板上运行。
工业驱动器软件包的 examples/HDSL_diagnostic/目录中有一个 HIPERFACE DSL 示例应用。 示例使用的 PRU 固件可在 interfaces/HDSL_master/firmware/目录中找到。
固件文档可在 interfaces/hDSL_master/doc/目录中找到、该示例的文档可在工业驱动器 wiki 页面上找到、网址为 :processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_Industrial_Drives
以下是适用于 AM437x IDK 上 HIPERFACE DSL 的 TI 参考设计: http://www.ti.com/tool/tidep0035。 此 TI 设计是在创建当前 RTOS SDK 和驱动器包之前编写的。 因此,其中的信息对描述我们的编码器实施非常有用,但是,《工业驱动器包用户指南》是复制我们当前 HIPERFACE DSL 诊断的最佳来源。
Jason