主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 TPS2042B
我有一个包含3个部分的问题。
1.如何使用 USB 主机控制器与大容量存储设备交互? 该文档似乎指示应使用 UART 端口、但无法打开 shell。 UART 端口只读取最后一个状态输出(载入的 RTOS 等)
2.我希望使 USB OTG 端口成为大容量存储设备。 我已使用 JP1连接器将 USB_ID 连接到 GND。 但是、我仍然看不到连接到该端口的 USB 指旋驱动器的任何电源。
3.是否有任何 NTFS 支持?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个包含3个部分的问题。
1.如何使用 USB 主机控制器与大容量存储设备交互? 该文档似乎指示应使用 UART 端口、但无法打开 shell。 UART 端口只读取最后一个状态输出(载入的 RTOS 等)
2.我希望使 USB OTG 端口成为大容量存储设备。 我已使用 JP1连接器将 USB_ID 连接到 GND。 但是、我仍然看不到连接到该端口的 USB 指旋驱动器的任何电源。
3.是否有任何 NTFS 支持?
nazgul、您好!
事实上、对于主机 MSC 示例、我们需要使用 LCDK 上的 USB OTG 端口、因此您需要一个 Mini USB 转 USB 适配器。 我将更新 PRSDK 文档以明确说明这一点、以便其他文档不会遇到相同的问题。
至于文档、 StarterWare USB wiki 页面是一个很好的参考资源。 尽管 StarterWare 是一个传统的软件包、但大部分功能已集成到处理器 SDK 中、因此文档仍然适用。