主题中讨论的其他器件: AM3352、 TLV320AIC3106、 DAC7512、 PMP、 TCA6416、 TCA8418、 LM8323、 LM8333、 ADS7846、 TSC2004、 TSC2005、 TSC2007、 TPS65218、 TWL6040、 PCF8574、 DRV2665、 DRV2667、 TPIC2810、 TPS65910、 BQ27000、 LP8727、 BQ24190、 BQ24257、 BQ24735、 BQ25890、 TPS65090、 TPS65217、 LM63、 LM70、 LM73、 LM77、 LM80、 LM83、 LM87、 LM90、 LM92、 LM93、 LM95234、 LM95241、 LM95245、 ADC128D818、 ADS1015、 ADS7828、 ADS7871、 AMC6821、 INA209、 INA3221、 TMP102、 TMP103、 TMP401、 TMP421、 LP3943、 TPS65010、 TPS65086、 TPS65912、 LM3533、 LP3971、 LP3972、 TPS51632、 TPS62360、 TPS65023、 TVP5150、 TVP7002、 THS8200、 LM3560、 LM3646、 THS7303、 OPA362、 TFP410、 TPD12S015、 DA8XX、 LM3630A、 LM3639、 PCM1681、 PCM3168A、 TAS2552、 TAS5086、 TS3A227E、 TPA6130A2、 LM3530、 LM3642、 LP3944、 LP5521、 LP5523、 LP5562、 LP8501、 DAC124S085、 TCA6507、 CDCE706、 CDCE925、 ADC128S052、 ADC161S626、 ADS8688、 AFE4403、 AFE4404、 OPT3001
工具/软件:Linux
你好
我设计了一个以通用 EVM 为基准的 am3358定制板。
我将 McASP 连接到编解码器、将 i2c2连接到编解码器的 i2c。
我已经完成了创建声卡所需的所有更改。
我观察到 I2C 驱动程序调用的编解码器驱动程序(平台和 I2C)在调用声卡 i、e DaVinci 后被调用、因此声卡不会创建、因为 CODEC Dai 未注册。
在阅读某些论坛之后、我们必须 为 SND_SOC_MAX9860提供"取决于 I2C"、才能在 I2C 之后完成、但全都没有结果。
请帮助我尽早调用编解码器驱动程序、以便在声卡获取寄存器之前、我的 CODEC _DAI 寄存器。
此致
MAD_HU