Thread 中讨论的其他器件:DM385
工具/软件:Linux
尊敬的所有人:
是否有人知道使用 XDS560 USB 仿真器跟踪 GPIO 引脚的方法?
原因如下。
我们面临着系统功耗的一种奇怪行为。
我们的电路板基于 Linux、配备了多个外设、如 GPS、SD 插槽。
功能方面、系统按预期工作、但功耗行为比较奇怪。
当我们测量 VDD 的电流(3.3V)时、当我们将手指放在器件(DM355)上时、电流 会下降大约20mA!
我们认为、有些引脚的阻抗较高且不稳定。
因此、当手指靠近器件时、可能会对器件产生一些电感影响。
我们从软件视图中没有发现错误。
由于器件采用 BGA 封装、因此我们无法访问多个没有外部连接的引脚。
因此、我们想知道我们是使用仿真器跟踪引脚的状态、还是使用仿真器跟踪引脚状态。
如果有任何建议、我将不胜感激。
此致、
大田泰苏