请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0099 主题中讨论的其他器件:OMAP-L137、 TMS320C6747、 PCM1864
很难遵循此入门套件的文档。 我只想获得帮助、以便像 视频演示中所演示 的那样使用 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件(SK)和 PCM1864 CMB 启动和运行。
我已经安装了 CCS 8.1.0、但需要帮助以获得正确的目标配置以及加载演示项目。
这是我在尝试"连接到目标"时收到的控制台消息。
"C674x_0:连接到目标时出错:错误0x80000240/-1180初始化期间的致命错误、OCS、 目标保持在复位状态。 应用的复位必须在进行前释放。"