请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 尊敬的团队:
我们在电路板中使用 AM5706。 我对 GPIO 有以下看法。 请帮助我解决这些问题。
- 引脚 AA4作为 GPIO 连接以启用(高电平有效)其他器件、有6个此类器件由 AA4驱动。 (所有芯片在最坏情况下的驱动强度均为0.6mA)、但观察到、当我们在该引脚上驱动一个(高)时、观察到的电压为1V、即使它连接到3.3V 的 GPIO 电压。
- 我们尝试从另一个 GPIO 引脚 C6进行连接(设置相同)。 在上电期间、此引脚显示的电压为3.3V。 但是、当我们尝试将其驱动为接近 GPIO 低电平时、该信号会下降到低电平。
- 当我们尝试在另一个 GPIO 上驱动为低电平时、D6为1V。 即使禁用内部弱下拉电阻也是如此
数据表中提供的 IOH 值与 VOH 和 Idrive 之间有何差异。 为实现 Idrive 的驱动强度(6mA)、应采取哪些措施
请帮助我解决这些问题。
此致、
Athuljith R