主题中讨论的其他器件:TMS320LC542
旧铁路产品中包含(非常)旧的 DSP TMS320C542PGE1。 现在、为了重新构建产品、我们得到了类型为 TMS320C542PGE2的产品。 不起作用。 谁知道差异? 从电气角度而言、这很重要吗?
感谢您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
旧铁路产品中包含(非常)旧的 DSP TMS320C542PGE1。 现在、为了重新构建产品、我们得到了类型为 TMS320C542PGE2的产品。 不起作用。 谁知道差异? 从电气角度而言、这很重要吗?
感谢您的回复。
Mark、您好!
我们刚刚更换了电路板上的 DSP:TMS320C542 PGE2类型已被 TMS320C542 PGE1交换。 结果:现在电路板工作正常。
因此、它似乎是两种类型之间的功能差异。 为了删除这一陈述、我们将在第二块电路板上再次执行此过程。
如果您有机会获得有关这两种类型(TMS320C542PGE1和 TMS320C542PGE2)的官方信息、我们将非常高兴。
感谢您的支持。 来自汉堡的问候。
Klaus Sanders Asteelflash 设计解决方案。
Mark、您好!
我们收到了4个 DSP 的 TMS320C542-PGE1、并在两个电路板上再次更换了器件。 结果:护柱工作正常。
因此、在 xxx-PGE2和 xxx-PGE1之间存在功能差异、或者我们从代理市场获得的设备 xxx-PGE2存在问题/故障。
如果我们能够获得订购代码 TMS320C542PGE1和 TMS320C542PGE2之间差异的相关信息、那将非常有帮助。 此外、'LC'-TYPE (TMS320LC542)也可用作 xxx-PGE1或 xxx-PGE2。
您是否发现有机会获取信息? 如果没有、请告诉我。 我可以理解这一点。
我非常感谢你的答复。
此致来自 Hamburg、Asteelflash Design Solutions。
Klaus Sanders。