This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C54V90:TMS320C542PGE1和 TMS320C542PGE2之间的差异

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LC542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/721559/tms320c54v90-difference-between-tms320c542pge1-and-tms320c542pge2

器件型号:TMS320C54V90
主题中讨论的其他器件:TMS320LC542

 旧铁路产品中包含(非常)旧的 DSP TMS320C542PGE1。 现在、为了重新构建产品、我们得到了类型为 TMS320C542PGE2的产品。 不起作用。 谁知道差异? 从电气角度而言、这很重要吗?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    这是一个旧的部分、因此很难支持。
    似乎 TI 已删除包含技术文档和勘误表的产品页面。

    唯一提到 TMS320C542PGE1或 TMS320C542PGE2的是 DigiKey media.digikey.com/.../TMS320C54x、LC54x、VC54x._rC.pdf 上较旧的数据表的封装信息部分(日期为2017年1月1日)

    TI.com 上的相同数据表(日期为2018年7月28日的封装信息)不包含 TMS320C542PGE1或 TMS320C542PGE2。
    www.ti.com/.../sprs039c.pdf

    在这些文档中、我也找不到有关 PGE1和 PGE2之间差异的任何详细信息。

    TMS320C54x DSP 参考集
    ti.com/lit/ug/spru173/spru173.pdf

    《TMS320C54x DSP CPU 参考指南》
    ti.com/lit/ug/spru131g/spru131g.pdf

    您能否确认您没有收到 TMS320LC542而不是 TMS320C542?

    我将会看到我是否能发现封装团队的任何差异。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    我可以确认器件具有标记代码 TMS320C542 (不是 LC)。

    本周、我们将交换板载 DSP (我们订购了4种类型的 TMS320C542 PGE1、经纪市场)。

    我将通知您、不知道结果。

    希望测试将显示必须在哪里搜索问题。

    来自汉堡的问候。

    Klaus Sanders、Asteelflash 设计解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们刚刚更换了电路板上的 DSP:TMS320C542 PGE2类型已被 TMS320C542 PGE1交换。 结果:现在电路板工作正常。

    因此、它似乎是两种类型之间的功能差异。 为了删除这一陈述、我们将在第二块电路板上再次执行此过程。

    如果您有机会获得有关这两种类型(TMS320C542PGE1和 TMS320C542PGE2)的官方信息、我们将非常高兴。

    感谢您的支持。 来自汉堡的问候。

    Klaus Sanders Asteelflash 设计解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Klaus、您好!

    非常有趣。 让我们了解第二个换用实验的结果。

    所有 TI 封装都通过了基于 JEDEC J-STD-020E 的 MSL 认证。
    您必须考虑器件的货架期和器件存放条件。 例如、密封袋中的湿度指示卡(HIC)可能表示需要烘烤。 请参阅上述 JEDEC 规范。

    此外、我们建议您仅直接从 TI 或我们的授权经销商之一购买器件。 我们无法提供与您拥有的单位相关的进一步分析。 您并未向我们提供完整的(以前)可订购器件型号、但该产品已不再投入生产、因为它已被我们提供的其他产品所取代。 器件最后一次发货是2014年。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们收到了4个 DSP 的 TMS320C542-PGE1、并在两个电路板上再次更换了器件。 结果:护柱工作正常。

    因此、在 xxx-PGE2和 xxx-PGE1之间存在功能差异、或者我们从代理市场获得的设备 xxx-PGE2存在问题/故障。

    如果我们能够获得订购代码 TMS320C542PGE1和 TMS320C542PGE2之间差异的相关信息、那将非常有帮助。 此外、'LC'-TYPE (TMS320LC542)也可用作 xxx-PGE1或 xxx-PGE2。

    您是否发现有机会获取信息? 如果没有、请告诉我。 我可以理解这一点。

    我非常感谢你的答复。

    此致来自 Hamburg、Asteelflash Design Solutions。

    Klaus Sanders。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    清除我的积压工作。 很抱歉耽误你的时间。

    根据我收集的数据、TMS320C542PGE1-40和 TMS320C542PGE2-40的构建和测试基本相同、除了-PGE1是温度稍高的器件。

    您是否能够找出更换零件会产生影响的任何其他原因?

    此致、
    标记