主题中讨论的其他器件:DAC7742、 DAC902
尊敬的香榭丽舍
是否可以将 DAC 连接到 C6748的 EMIF 并将数据连续传输到 DAC?
由于2通道 ADC 连接到 C6748的2通道 upp、我认为只有 EMIF 端口用于连接 DAC、我认为 DAC 在异步模式下连接到 EMIF、但我不知道 EMIF 如何在一分钟内以异步模式连续向 DAC 发送波形数据。
请帮助检查 EMIF 是否可以与 DAC 配合使用、以便在一段时间内发送波形数据。
谢谢、此致、
SI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的香榭丽舍
是否可以将 DAC 连接到 C6748的 EMIF 并将数据连续传输到 DAC?
由于2通道 ADC 连接到 C6748的2通道 upp、我认为只有 EMIF 端口用于连接 DAC、我认为 DAC 在异步模式下连接到 EMIF、但我不知道 EMIF 如何在一分钟内以异步模式连续向 DAC 发送波形数据。
请帮助检查 EMIF 是否可以与 DAC 配合使用、以便在一段时间内发送波形数据。
谢谢、此致、
SI
您好 SI、
您希望使用哪种 DAC?
我建议使用 VPIF、但它与 uPP 进行多路复用、您说您已经在使用 uPP。。
我认为 EMIF 可能会连接到 DAC。 这可能取决于 DAC、我建议先证明信号能够满足 DAC 时序要求。 我只学习了一个 DAC (DAC7742)。 对于该器件、没有时钟、信号非常少。 为了从总线直接写入 DAC 寄存器、LDAC 信号可被保持在低电平。 也可以使用地址引脚或 LDAC。 可能需要将 EMIF CS 连接到 DAC R/W、将 EMIF OE 连接到 DAC CS (仅基于这一波形)。 EMIF 和 DAC 之间也可能需要一些逻辑。
可以从 EMIF 进行背靠背写入。 探测信号、以查看速率是否足够快、时序是否足够周期性地用于应用。
希望这对您有所帮助、
标记