请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LINUXEZSDK-Sitara 工具/软件:Linux
大家好、
我使用的是基于 Sitara AM335x 的定制板、它与 BeagleBone Black 密切相关、我使用的是基于 TI 的 Linux v4.9.28。 我想 使用 USB 串行小工具器件进行数据记录。 我已经使用 make menuconfig 启用了内核中 USB 串行小工具的所有相关组件。 我已经编写了一个简单的应用程序、用于从主机获取 USB 数据。 我正在从主机正确获取该数据。 为此、我需要从 shell 终端运行二进制文件。 为了克服这个问题、我已经编写了一个脚本来自动运行 USB 二进制文件。没有从终端发出命令。
但问题是、如果我不将控制台端口(USB 到串行)连接到主机端口、Windows 设备管理器中无法检测到我的 USB 小工具端口、则会显示未知设备错误。 但是、如果我再次连接 USB 控制台调试端口、则会检测到 USB 小工具串行端口。
请指导我解决此问题。
此致、
Vishvajeet