请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 我正在尝试使用来自 TDA4器件上 OSPI 的 SBL 进行引导、但看到以下错误。 问题可能出在哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试使用来自 TDA4器件上 OSPI 的 SBL 进行引导、但看到以下错误。 问题可能出在哪里?
很可能 PHY 调优模式不会在 OSPI 闪存的最后一个扇区发生刷写。 为了实现最佳性能、需要对 PHY 进行调优、以在 OSPI 控制器中设置最佳的 Tx 和 Rx 延迟。
有关 OSPI PHY 调优的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spract2/spract2.pdf
在 SDK 中查找 PHY 调优二进制文件的位置: TI-processor-SDK-RTOS-j721e-EVM-xx_yy_zz_w/pdk_jacinto_xx_yz_ww/packages/ti/board/src/flash/nor/sospi/nor_spi_patterns.bin
将二进制文件刷写到:nor_spi_patterns.bin 需要在 OSPI 闪存的最后一个扇区进行刷写。
Flashing_offset = size_for_flash - sector_size
示例
此致
Karan