This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:尝试验证 OMAP-L13x 是否是新设计的理想选择

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1192431/omap-l138-trying-to-verify-that-the-omap-l13x-is-a-good-choice-for-a-new-design

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6748OMAPL138SYSBIOS

各位专家、您好!

让我检查一下您的最新支持立场。

以下内容是否也适用于 OMAP-L13x?

>1) TI 是否会在 可预见的未来继续制造和销售 TMS320C6748处理器?
>是的,我们会。 如需更多信息、请参阅此链接: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

>2) TI 能否继续提供设计支持并回答有关 TMS320C6748的硬件和软件问题?
>我们无法再回答有关 C67x 软件的问题。 即使该软件没有设计支持、我们仍将继续在网站上为现有客户提供下载。 如需更多信息、请访问
> https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138
> https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071334/notice-regarding-processor-sdk-ti-rtos-for-am335x-am437x-omap-l13x-c674x-k2g-devices

>目前,我们仍可以在论坛上回答硬件问题,但我们可能还需要在明年左右的某个时候停止支持硬件问题。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Otomo-San

    感谢您的查询。 OMAPL138对我们来说是一款非常受欢迎的器件、客户仍在大批量生产。 但是、如文章中所述、我们不再进行 SDK 刷新、鉴于 DSP 软件在 TI RTOS 上运行、与所有更新的器件在 Free RTOS 上运行相比、我们不再支持针对这些器件系列在 TI RTOS 和 SYSBIOS 上进行查询。  
    对于硬件问题、支持模型尚未更改-但如果当前 EVM 已停产、则不打算添加新 EVM 或支持新功能或验证新 DDR/LPDDR 存储器是否正常工作等  

    该器件在低成本、低功耗和 DSP 集成方面具有一些独特的优势、非常适合多种语音/音频应用-因此很难从今年的新产品系列中找到替代产品。  

    除了 uPP 等外设外、硬件和软件产品对于大多数外设而言都相当可靠 有多个3P 熟悉此器件的设计和支持

    但是、如文章中所述、如果您的客户正在开始全新的设计、我建议您让他们知道 E2E 上有限的技术支持的风险。  

    希望这对您有所帮助

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mukul-San

    感谢您的快速回复。 我理解这是因为你的解释很仔细。

    我们将与客户分享我们收到的信息并继续讨论。

    此致、
    还不错