This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5534:c5534 USB 驱动程序问题

Guru**** 538920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/718020/ccs-tms320c5534-c5534-usb-driver-issue

器件型号:TMS320C5534

最近、我们收到了一位客户的反馈、即当 USB 扬声器 (C5534芯片)连接到 Android 终端时 、驾驶员 识别速度太慢、每次通过 USB 连接后、驾驶员 识别需要大约40-50秒。  关于此问题、客户 要求我们在10秒内对其进行优化。  客户还测试了 Jabra、 Conexant 和 C-Media 等产品、在  通过 USB 与 Android 终端连接后即可识别该驱动程序。

请提供一些帮助以解决此问题、并使 C5534驱动器在10秒内被终端识别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    请分享您在哪个 CSL 版本上构建您的驱动程序?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c55-connected-audio-framework.zip          C55_Connected_Audio_Framework-02.00.02.04-Setup.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、

    在发布时、连接的音频框架未在 Android 上进行测试、因此它不适合该操作系统。
    最好的方法是检查 USB 总线、以嗅探其发生故障的事务。

    在握手过程中、可能会有一些可选功能尝试枚举、然后超时并移动。 因此、最好从事务调试信息开始。

    Lali