This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:PRU-ICSSG:AM64xx 的 Δ-Σ 抽取 PRU 代码和示例?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189237/am6442-pru-icssg-delta-sigma-decimation-pru-code-and-examples-for-am64xx

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TIDA-00209

团队、

 https://www.ti.com/lit/pdf/sprac90 提到 9通道。 AM64xx PRU-ICSSG 上的 Σ-Δ。
为此、我们是否在 SDK 中集成了 AM64xx 文档和 PRU 软件?
如果不是、我们计划何时拥有它?

到目前为止、我发现了以下内容、但没有专门针对 AM64xx 的内容:
TIDA-00209 设计示例确实将 Sitara AM437x PRU-ICSS 显示为多 个 AMC1304 SD 隔离式调制器的 Σ-Δ 抽取器。
TIDA-00209设计指南 TIDU755 在第17页的第4.2.1.1节中提供了一些有关如何在 PRU-ICSS 上执行抽取的信息。

提前感谢、

A、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、

    AM64x 技术参考手册(TRM) PRU_ICSSG 一章将提供有关 Σ-Δ 抽取硬件的更多信息。

    TIDA-00209提供了有关 Σ-Δ 抽取工作原理的一些出色信息。

    PRU 固件的源代码如下:
    https://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW > PRU-ICSS-INDUSTRIAL-DRIVES—适用于工业驱动器的 PRU-ICSS 软件(EnDat2.2、Tamagawa、Hiperface DSL、SDDF 和电机控制支持)
    文档如下: https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/docs/indsw/Industrial_Drives/01_00_02/PRU_ICSS_Industrial_Drives.html?highlight=sigma 

    据我所知、为 AM437x PRU-ICSS 编写的所有 Σ-Δ 代码应在 AM64x PRU_ICSSG 上以最少的更改运行(例如、如果在 AM64x 中更改了固件中使用的特定系统地址)。 有关将 PRU 代码从一个器件迁移到另一个器件的更多信息、请参阅 此处的 PRU-ICSS/PRU_ICSSG 迁移指南。

    据我所知、我们尚未发布任何其他 PRU sigma delta 资源。 我将与固件团队进行双重检查。 如果我在星期五之前没有回复、请 Ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A、

    似乎团队正在努力将 Sigma Delta 代码移植到 PRU_ICSSG。 我仍在努力获得预期的时间表。

    是否有我应该与团队分享的特定客户要求?

    此致、

    Nick