工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试让 USB OTG 为 CDC_Eem USB NIC 工作。 我不确定从哪里着手。
我认为我必须配置引脚多路复用器并将正确的驱动程序编译到内核中。 在这方面、我一直关注 https://elinux.org/BeagleBoardPinMux 上的页面。 我们拥有定制的 OpenEmbedded 和汇流箱设置。 我们使用的是 Linux 内核2.6.32、但实际上不希望升级到更高版本、因此没有 DTB。 我还没有找到任何有关使 USB 正常工作所需的驱动程序的文档。
如果能提供关于如何开展工作的任何文件/建议,将不胜感激。 如果需要其他详细信息、请告诉我。
谢谢、
Joseph