This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:支持 UAC2

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677790/66ak2g12-uac2-support

器件型号:66AK2G12

您好!

我的客户想知道 K2G 是否支持低延迟 UAC2?  我们是否有第三方可以支持这一点?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知、UAC2需要 USB3、而 K2G 不支持 USB3.0。 请参阅器件数据手册中的第6.10.19节 USB 和 TRM 中的第11.19.1.2节主要特性:

    以下是不支持的 USB 功能:
    •USB3.0 SuperSpeed (5Gbps)或 USB3.1 SuperSpeed+(10Gbps)在主机或器件模式下运行
    •OTG 功能

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    客户表示 UAC2不需要 USB3。 您能对此进行研究吗?

    他们正在考虑使用外部器件来实现 UAC2至 I2S 并节省时间。 通过快速搜索 www.ti.com/.../TMS320C5533、这是否可用于 UAC2至 I2S?

    谢谢、
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我正在与设计团队核实。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS USB 驱动程序不支持我们的任何设备上的 UAC 2.0。 UAC 的验证仅在 UAC 1.0兼容模式下完成、且仅支持最大48kHz 采样。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    我们有一个与开发团队一起打开的功能请求、将此功能添加到 K2G 软件产品中、因此最好收集特定用例要求。

    您能否从您的客户用例中提供以下信息:
    *目标终端应用是什么。
    *他们使用的是 RTOS、Linux 还是裸机代码。
    *目标采样率和数据包大小是多少

    您可以离线向我们发送包含此信息的电子邮件、以便我们可以与您联系

    此致、
    Rahul