请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好,我正在使用定制 am3358板。
它类似于 Beagle Bone Black
我们使用的是 ti-RTOS。
并使用 UART、i2c、SPI 等所有外设。 但是、当我启用所有外设处理器挂起时
当我禁用任何两个外设(如两个 UART 或一个 i2c 和一个 SPI)或任何两种组合时,效果良好。
这里我们使用的是 am3358提供的所有6个 UART、2个 SPI 和3个 i2c。在这种情况下、UART-0默认用于调试、其余所有分配给不同的外设。
因此、总共有11个 具有6-UART、2-SPI 和3-i2c 的器件、如果启用9、则表示其工作正常、如果启用所有11、则表示处理器停止。
能不能有人告诉我们这里可能会有什么问题。