请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 主题中讨论的其他器件:TVP5151
您好!
使用 Starterware 软件、我们已经能够通过 VIN3A 在 TDA2x 上捕获图像。 这些图像的数据流为原始 RGB、TDA2x 配置为使用离散基本模式、具有离散同步单通道、由 VSYNC 偏斜确定的 FID 以及 HSYNC 样式的线路捕获。
现在、我们有一个不同的摄像机、并尝试从 NTSC 摄像机捕获 ITU BT.656帧。 从上一篇文章(https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/560455)中、似乎可以捕获此类数据。 我们使用 TVP5151将 NTSC 信号转换为并行线路、以便与 VIN3A 连接。 嵌入式同步单路4:2:2 YUV 流(VPS_VIP_SYNC_TYPE_EMB_SINGLE_422_YUV)选项可替代离散同步单路模式。
此嵌入式模式是否与 ITU BT.656兼容?
要捕获 ITU BT.656帧、需要修改 VIP 驱动程序中的其他哪些设置?
谢谢你