请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 工具/软件:Linux
您好!
我们正在使用 rfsdk 版本2.0.6.0开发 K2L 、并使用我们自己的可兼容 JESD 的定制射频卡。
我们使用4通道(2x2-4xLTE20-SC-JESD1-HD)配置文件。射频卡已初始化且 JESD 设置已完成。射频卡上的组帧器和组帧器 JESD 状态均正常。
在 K2L 上、所有通道的 JESD 侧同步状态为 2、这表示初始化成功。
如果我们更改交叉开关通道选择、则射频 代码状态会发生变化。
如果 射频卡上的交叉开关选择为 E4、 则通道0、2的代码状态为 2、 通道1、3的代码状态为 0。
如果 RF 卡上的交叉开关选择更改为 D8、 则通道1、2的代码状态为 2、 通道0、3为 0。
对于任何横线选择、仅2个通道被正确初始化。
我们是否必须更改.tgt 配置文件才能初始化所有 通道?
在四个通道中,哪两个通道用于 Rx 组帧器和观察路径?
建议会有所帮助。
谢谢、
Sandeep