请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6630K2L 主题中讨论的其他器件:RFSDK
您好!
我们已基于 K2L EVM 设计了 LTE eNodeB。 我们遇到了一个问题、JESD 4通道在 FMC 连接器上交换。 意味着 JESD0未连接到 FMC 连接器另一侧的 JESD0。 请告诉我这是否会导致在 RFSDK 中配置4通道和2通道时出现问题。 我们如何解决这个问题、请提供建议。 需要更清楚地了解 Rx JESD 通道、哪些通道将用于 Rx 和反馈路径。
我们使用的是 RFSDK 中的以下提到的文件
2x2-2xLTE20-SC-JESD3b-SD
2x2-4xLTE20-SC-JESD1-HD
此致、
Sumathi