请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 主题中讨论的其他器件:TIDA-01589、 TIDEP-0077
您好!
我们希望在产品中实现无噪声双向音频子系统。 我们找到 了基于 C5517 DSP 的 TIDA-01589开发套件。
TI 芯片组是否可以提供任何基于 ASIC 的替代解决方案
Regads、
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望在产品中实现无噪声双向音频子系统。 我们找到 了基于 C5517 DSP 的 TIDA-01589开发套件。
TI 芯片组是否可以提供任何基于 ASIC 的替代解决方案
Regads、
斯坦利
您好、Stanley、
我不知道包含本 TI 参考设计中讨论的功能的 ASIC 或多芯片模块(MCM)。
您可以在"主要产品"部分2.2中看到此设计中集成的许多组件。
另请参阅以下相关信息:
https://training.ti.com/voice-preprocessing-demo-on-c5517?cu=1128438
SPRAC97 - SitaraLinux ALSA DSP 麦克风阵列语音(使用 TMS320C5517)
TI Designs:TIDEP-0077 -采用 C5517且适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计
您希望使用 ASIC 解决方案解决什么问题? 节省 BOM 成本? 节能? 减小 PCB 尺寸?
此致、
标记