This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:TIDEP-0077:无法下载所需的软件

Guru**** 1378890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0077
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/778309/tms320c5517-tidep-0077-cannot-download-required-software

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0077

您好!

我正在尝试运行 TIDEP-0077中描述的演示。
http://www.ti.com/lit/ug/tiducy1c/tiducy1c.pdf

根据该文档、需要安装以下软件、但我无法从下面提供的 URL 获取这些软件。
服务器 focus-webapps.ti.com 似乎超时。

AEC-AER:
http://software-dl.ti.com/libs/aer/latest/index_FDS.html
aer_c55l_cpuv3.3_obj_17_0_0_0_Win32.exe


VOLIB:
http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/volib/latest/index_FDS.html
ti_mas_volib_2_1_0_1_C55_cpu3_Win32.exe

请告诉我可以从哪里获得它们吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koichiro、

    您是否可以再次尝试下载。 我刚刚尝试并成功下载了两个数据包。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    经过几十次的试验后,我可以下载 VOLIB。
    但它不适用于 AEC-AER。
    您是否可以通过电子邮件或电子邮件向我发送“aer_c55l_cpuv3.3_obj_17_0_0_0_Win32.exe”?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    我能够从外部网络下载软件。
    此问题似乎存在于 TI 日本网络中。
    我要求 TI 日本帮助台解决这个问题、因此我在这里关闭这个项目。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎