您好!
我知道这些信息必须在用户手册中的某个位置、但我找不到它。 我正在通过 CCS 使用 GEL 文件脚本测试 RAM。 我正在执行 WR_MEM_32、然后使用 RD_MEM_32对其进行回读。 在我的其中一个电路板上、我的第二个最低有效字节是坏的(即 我写入0x00000000、我回读0x0000ZZ00、其中 ZZ 是一些非零值)。 我为每个字节将4个 DDR 芯片连接到总线1、我正在尝试确定与哪个芯片关联、以便我可以进行更多调查、但不确定数据宏发送字节的顺序。 我的方案 DDR D23:16 或 D15:8中的混乱字节是?
谢谢、
Jarrod