This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8167:DM816x DDR 字节顺序

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/926626/tms320dm8167-dm816x-ddr-byte-order

器件型号:TMS320DM8167

您好!

我知道这些信息必须在用户手册中的某个位置、但我找不到它。  我正在通过 CCS 使用 GEL 文件脚本测试 RAM。  我正在执行 WR_MEM_32、然后使用 RD_MEM_32对其进行回读。  在我的其中一个电路板上、我的第二个最低有效字节是坏的(即 我写入0x00000000、我回读0x0000ZZ00、其中 ZZ 是一些非零值)。  我为每个字节将4个 DDR 芯片连接到总线1、我正在尝试确定与哪个芯片关联、以便我可以进行更多调查、但不确定数据宏发送字节的顺序。  我的方案 DDR D23:16 或 D15:8中的混乱字节是?

谢谢、

Jarrod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Jarrod Cook"]在我的一个主板上,我的第二个最低有效字节是坏的(即 我写入0x00000000,我回读0x0000ZZ00,其中 ZZ 是一些非零值)。[/引用]

    您显示的32位字中受影响的位是15:8位。  对应于引脚 DDR_D15 - DDR_D8。  如果您计划查看 DDR 布局、则应查看这些引脚。  如果您要调整水平或沿这些线进行调整、则这些引脚与数据宏2相关。  宏到引脚的映射显示在 图7-2的 TRM 中。 DDR2/3子系统方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、

    太棒了!  非常感谢、我在查看每个数据宏连接到的字节时遇到了困难、我希望检查以确保连接正确!  我非常感谢您的快速回答!

    谢谢、

    Jarrod