请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK138 Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
大家好、
我们的客户与我们联系、要求我们为他们的 ECG/EEG 应用提供解决方案。 经过几封信函后、我们关闭了他们关于应用的输入和数据转换块的大量请求。 他们的部分请求是可执行 FP 计算的处理内核。 我们已经提出了我们的 L138/C6748开发套件、但其关键要求之一是与 LCD 电容式触摸屏兼容。 用于 L138的 CircuitCo ULCD7 Lite LCD 相当旧、如果该套件仅可与之配合使用、我们的客户对使用该套件犹豫不决 。
您能否告知您是否有可与套件一起使用的新 LCD 屏幕? 如果我们有其他 FP DSP 套件可供选择、我们也很乐意研究它。 提前感谢。
此致、
Jejomar