请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8147 您好~我正在寻找 符合以下要求的数字媒体处理器:
- 最大 图像传感器输入:8M、3264*2448或更高。
- 接口:并行、MIPI、LVDS 或 HiSPi, 每 通道1Gbps (或更高),至少4个通道
- 双图像传感器输入。
- 硬件3A 功能。
- 从图像传感器获取原始数据。
- 用于网络的 RGMII。
- 嵌入式 Linux 操作系统。
- 从 SPI NOR 闪存引导。
TMS320DM8147是否是我的理想选择? DMVA4呢?