您好!
我正在尝试在 SCM 中配置 General_WKUP 设置。
我可以读取/写入所有其他模块、例如接口/PADCONFS 等 只有 General_WKUP 不能被写入和读取返回所有0x0。
是否需要执行任何额外的步骤才能读取和写入 General_WKUP 寄存器?
需要启用或需要提升读/写保护的任何时钟?
对于我的设置、我使用的是 J-Link Plus 和 Zoom AM3517 EVM 开发套件。
我尝试写入该寄存器是因为 ETB 的通用跟踪初始化不起作用、因为 ETM 似乎没有计时(TPIU 和 ETB 在上电复位后可访问、只有 ETM 不可用)。 我假设一旦设置 CONTRAL_SEC_TAP 调试使能位并且/或者 CONTRAL_SEC_DAP 使能位 ETM 将被计时。
如果这种方法不正确、还需要执行什么操作才能为 ETM 计时并可用于跟踪配置?