This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:用于 TMS320C6415EGLZA50的 EMI 滤波器

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/881555/tms320c6415-emi-filter-for-tms320c6415eglza50

器件型号:TMS320C6415

您好!

我的客户对 TMS320C6415的 EMI 滤波器有疑问。  数据表第67页的电路示例描述了如何在 PLL 输入线上使用 EMI 滤波器。 在注释 D 中、`` TDK 器件型号 ACF451832-333、-223、-153、-103。 Panasonic 器件型号 EXCCET103U。 ""。 但是、不建议在新的应用中使用 TDK 模型编号、并且 Panasonic 模型编号已停产。 他们 想要选择长期可用的 EMI 滤波器、您能告诉我们这样的滤波器型号吗?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohhashi、

    数据手册中列出的器件是唯一使用该器件进行测试的器件。  我们没有该文档的更新。  我建议您查阅 TDK 器件型号的数据表、并查找具有与我们的设计相似特性的器件。

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill-San,您好!

    感谢你的答复。

    我们搜索了 EMI 滤波器、该滤波器的规格与"TDK 器件型号 ACF451832-333、-223、-153、-103类似。 Panasonic 器件型号 EXCCET103U"、但我们找不到它。 乍一看、我们在 TDK 和 Panasonic 的频率响应中找不到插入损耗峰值为30MHz 的滤波器。 "具有相似特性的器件"是指电气特性还是插入损耗频率特性? 如果您 能告诉我们查找类似规格产品的指标、我们将不胜感激。

    此致、

    Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohhashi、

    所讨论的滤波器组件提供了一个方便的低通 T 型滤波器、无需使用单独的组件。  遗憾的是、这些组件未得到广泛使用、很难获得。  在后面的 EVM 中、我们使用了一个简单的铁氧体磁珠和电容器、以实现相同的目的。 目标是滤除噪声的高频分量、以减少器件内部引入的抖动。  我不能为您提供等效电路来替换滤波器组件、但您应该能够使用铁氧体和电容器替换器件。  

    此致、Bill