请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP3503 大家好、
抱歉、必须将 OMAP3503放入其中、真正的器件是 OMAP3621。
我们的 EMS 收到了标有0800R1的 OMAP 3621、但我们未能成功启动 OMAP 3621或使用 JTAG 与之联系。
这是一个安全器件并且这种行为符合预期是正确的吗?
我们是否可以通过 JTAG 执行任何操作来使其启动并与之联系?
您能做些什么、以便我们可以使用 JTAG 引导它并与之联系吗?
非常感谢
/Kim