This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:TI DSP TMS320C6424ZWTQ6

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/934742/tms320c6424-ti-dsp-tms320c6424zwtq6

器件型号:TMS320C6424
主题中讨论的其他器件:66AK2G12

您好,

我们使用 TI DSP TMS320C6424ZWTQ6作为主机处理器+ DSP 功能。 它相对较旧、使用 DDR2存储器。

我想知道:

  1. 预计寿命是多少。 我们能否依靠 TI 来制造它超过15年?

  2. 如果我们能够将新项目移至更新的处理器。 推荐哪种处理器对从当前处理器到新平台的软件传输影响最小?

    我们目前使用以下 DSP 函数:一个 McBSP、但更喜欢2个 McBSP。 EMAC+MDIO、EDMA3、I2C、SPI、使用 code composer 8.3

 

 

谢谢

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avner

    感谢您的发帖。

    您是否在购买 DDR2内存方面遇到了挑战?

    >>预计寿命是多少。 我们能否依靠 TI 来制造它超过15年?

    产品寿命对 TI 及其客户至关重要。 我们认识到、我们的产品面向各种各样的客户、广泛用于预期生产寿命通常超过几年的各种应用、包括工业、医疗和汽车应用。  

    我们致力于满足客户需求、因此、我们采用库存管理和多采购策略等策略来解决连续性问题。  

    以下是 TI GQC (通用质量指南)的外部链接  

    https://www.ti.com/support-quality/faqs/quality-policies-procedures-faqs.html

    您可以查看有关产品撤回和停产的文档和常见问题解答。 但愿这对您有所帮助。  

    >>如果我们能够在新项目中移动到新的处理器。 推荐哪种处理器对从当前处理器到新平台的软件传输影响最小?  目前使用以下 DSP 函数:一个 McBSP、但更喜欢2个 McBSP。 EMAC+MDIO、EDMA3、I2C、SPI、使用 code composer 8.3

    在大多数以16nm 技术推出的较新器件中,我们没有 McBSP 外设。 我们通常有 McASP。

    如果 McBSP 是必须的,我建议评估 C665x 系列

    如果不是必须的 McBSP,您还可以评估66AK2G12系列  

    https://www.ti.com/product/66AK2G12

    这两个处理器系列  

    1)有一个以1GHz 运行的 c66x 内核,您将获得与 C6424上的 C64x+内核的软件兼容性

    2) 2)确实具有 EMAC+MDIO 和 EDMA3  

    3)受最新处理器 SDK 产品支持

    4) 4)两者均不是 Q100。 如果您需要符合汽车标准的器件、则可以评估 AM572x 系列。 K2G 支持扩展温度范围- 125C。  

    5) 5)两个系列都支持 DDR3  

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Mukul