This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354将捕获 CVBS 视频信号、但您能告诉我哪些外部 IC 是必需的?

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196841/am3354-am3354-will-capture-cvbs-video-signals-but-could-you-tell-me-which-external-ics-are-necessary

器件型号:AM3354

您好!

它使用 AM3354、执行环境是 TI-LinuxSDK。

我假设 AM3354将捕获 CVBS 视频信号、但您能告诉我需要哪些外部 IC 吗? 该接口可通过 USB、GPMC 或 SPI 进行捕获。

谢谢、

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Eevee

    感谢您的查询。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1196841/am3354-am3354-will-capture-cvbs-video-signals-but-could-you-tell-me-which-external-ics-are-necessary ]我假设 AM3354将捕获 CVBS 视频信号、但您能告诉我需要哪些外部 IC 吗?

    请详细说明您的假设。  

    我没有任何我无法分享的 AM3354示例。

    请检查以下主题是否有帮助。

    (24)视频 ADC -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa