请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSDSK6713 大家好、
您能在下面的查询中提供帮助吗?
一位客户编写了一个本应在无限循环中运行的 DSP 代码、但是在调试期间它只运行一次。 您能检查一下吗?
#include
#include
#include
#include
int i;
int 计数= 0;
int px = 0;
浮点 W0[8];
int L=4;
int N=6;
双信号[8]={1、2、3、4、5、6、7、8};
double h[4]={2、1、0、3};
float buffer1[6];
int main()
{
W0[count]=0;
buffer1[px]=信号[count];
for (i=0;<L;i++))
{
w0[count]=w0[count]+(h[i]*buffer1[(px-L+1+i)%N]);
}
count=count++;
Px=(px+1)%N;
返回0;
}
提前感谢。
此致、
Marvin