主题中讨论的其他器件:DP83822I、
您好的支持团队、
在客户的 ESC 应用程序中发现故障、导致以下更改
数据包丢失增加或 ESC 通信中的 WKC 没有增加。
目标信号是载波侦听(CRS)。
CRS 信号仅用于半双工通信、在接收、发送和接收时变为高电平
或介质(电缆)正在使用时。 (PHY→SoC)
由于 EtherCAT 规范为全双工、因此不使用该信号、但该信号的电阻可能会有所不同
也可能不会导致故障。
确认 PHY (DP83822I)的寄存器设置设置为"100Base-TX 全双工链路处于活动状态"
电缆连接时、请执行以下操作。
0x0004 0x01E1
0x0005 0xCDE1
0x000A 0x0126
0x0019 0x8C01
基于以上内容、请回答以下问题。
问题1. CRS 是否"未使用。 TI ESC 以及 Beckhoff EtherCAT 从控制器(ESC)保持未连接状态?
参考网站:表14:特殊/未使用的 MII 接口信号
https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/ethercat_esc_datasheet_sec1_technology_2i3.pdf
Q2:PRU-ICSS 的结构可实现全双工通信、
但在哪里可以找到清楚说明这一点的文档(包括图表和图表)?
Q3:当我更改为910Ω Ω 时、CRS 的高电压为3.13V、未达到3.3V。 (可能是由于驱动电流较低)
这是否会导致器件运行(SoC 或 PHY)异常?
如果问题1的答案是"是"、则不需要这个答案。
此致、
卡纳