This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:J7200XSOMXEVM 的 xSPI 引导模式设置

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: J7200XSOMXEVM, J721EXCPXEVM, DRA821U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVMDRA821J721EXCPXEVM

问题

  1. 如果您根据文件"5.1.3.5. xSPI 引导模式(J7200 ES1.0版本)"、对 OPSI 的访问是否以八进制完成?
  2. BOOTMODEs 4和5是否有效?
  3. 此 OSPI 访问设置在哪里有效? SBL? SYSFWTM 用户应用?

使用环境

硬件

  • J7200XSOMXEVM DRA821模块上系统
  • 适用于 Jacinto 7处理器的 J721EXCPXEVM 通用处理器板

SDK

  • PROCESSOR-SDK-RTOS-J7200 08.04.00.04

文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532322" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm "]
    • 如果您根据文件"5.1.3.5. xSPI 引导模式(J7200 ES1.0版本)"、对 OPSI 的访问是否以八进制完成?
    • BOOTMODEs 4和5是否有效?
    [/报价]

    是的、

    [引用 userid="532322" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm ]OSPI 访问设置在哪里有效? SBL? SYSFWTM 用户应用程序?

    我不理解这里的问题、请您详细说明一下吗?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="500407" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm/4403766 #4403766"]
    此 OSPI 访问设置在哪里有效? SBL? SYSFWTM 用户应用?

    我不理解这里的问题、请您详细说明一下吗?

    [/报价]
    1. 谁正在读取引导模式设置以及何时读取?
    2. 引导模式设置何时生效?
      在加载 SBL 之前? 在加载 SBL 之后?
    3. 引导模式设置的有效期是多久?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    有关详细信息、请参阅 TRM 的第4.2.3节"引导流程"。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parth

    [引用 userid="500407" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm/4407514 #4407514"]有关详细信息,请参阅 TRM 的4.2.3引导过程流程部分。

    您是否说 DMSC ROM 正在读取引导模式引脚?

    我有一个后续问题

    1. 在 xSPI 运行期间、DMSC 是否正确读取具有 SPI-STR/八 路 DTR 的 OSPI 闪存?
    2. 如果我更改 OSPI 闪存、DMSC 是否仍然工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    这里是什么用例? 您能不能再详细介绍一下?

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth

    我正在尝试使用 DRA821U 创建一个新板。
    当时、我想从 OSPI 闪存引导。

    新电路板更改了 OSPI 闪存。
    我担心 DMSC 在本例中会正常工作。

    我想尽快从 OSPI 闪存引导。
    此时、我们认为 DMSC 最好能够读取具有八进制 DTR 的 SBL。
    如果我从 EVM 中安装的 OSPI 闪存 S28HS512TGABHM010进行更改、主引导模式配置引脚4和5是否正常工作?
    至少我认为主引导模式配置引脚5中的0xEE 读取命令不起作用。
    (因为0xEE 是 S28HS512TGABHM010的唯一命令)

    我之所以提出这一问题、是因为当 DMSC 使用八进制 DTR 读取时、我不知道使用了哪个命令。
    即使更改了 OSPI 闪存、设置是否仍然有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    请查看常见问题 解答 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/946418/faq-tda4vm-is-there-a-guide-to-choosing-the-right-ospi-flash-parts-that-are-supported-on-jacinto-7?

    这将有助于解决您的疑问。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Parth

    我检查了您提供给我的 URL。

    >闪存要求
    >要使闪存在 Linux 和 U-Boot 中受支持、应满足以下要求:
    DRA821U 启动(DMSC ROM)时是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532322" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm/4410738 #4410738]'如果我从 EVM 中安装的 OSPI 闪存 S28HS512TGABHM010进行更改、主引导模式配置引脚4和5是否正常工作?
    至少我认为主引导模式配置引脚5中的0xEE 读取命令不起作用。

    请参阅第4.3.5节 OSPI 引导器件配置第4.3.8节 xSPI 引导器件配置。 J7200 EVM 附带了符合 JEDEC xSPI 标准的 S28HS512TGABHM010、因此文档中描述的引导模式配置设置对应于第4.3.8节。 现在、如果您计划使用任何其他与 xSPI 标准不符的闪存、则需要根据第4.3.5节使用引导模式设置。

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth

    只要它支持 JEDEC 标准 xSPI (扩展 SPI)、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaki、

    不、我不认为应该有任何问题

    此致、
    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth

    请让我再次检查

    >>八路 SPI 闪存支持各种协议,且器件的 OSPI 引导模式仅支持
    >>下面定义的特定协议。
    >>JESD251和 JESD216D,请参阅第4.3.8节。

    不符合 JESD251和 JESD216D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532322" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170300/dra821u-xspi-boot-mode-setting-for-j7200xsomxevm/4419423 #4419423"] JESD251和 JESD216D,请参阅第4.3.8节。

    是的、部分中提到的引导模式配置仅支持特定协议。

    此致、
    Parth