This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6657:TMDSEVM6657LS 的最新状态

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228593/tmdsevm6657-latest-status-of-the-tmdsevm6657ls

器件型号:TMDSEVM6657

尊敬的专家:

Q1:是否有任何 TMDSEVM6657LS 已 停产的计划?
在 Mouser、DigiKey 等中将其描述为"已淘汰"、因此存在一些混淆

问题2:此外、E2E 是否会继续支持具有 C66x 的产品?
现已公告、预计对 C55x 和 C674x 的支持将受到限制、如下所示

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:是否有计划 将 TMDSEVM6657LS 停用?
    在 Mouser、DigiKey 等中将其描述为"已淘汰"、因此存在一些混淆[/报价]

    TI 网站上说、产品是 "缺货"而非"已停产"

    Q2:此外、带有 C66x 的产品是否会继续受 E2E 支持?
    有公告宣布、预计对 C55x 和 C674x 的支持将受到限制、如下[/引号]

    是的、E2E 将支持 C66x。

    早已发布的软件包的旧版本预计将受到限制。

    但将完全支持 C665x 和 C66X 上的最新软件包、如"Processor SDK 6.3"。

    此致

    Shankari G  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shankari G:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、
    还可以