请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 主题中讨论的其他器件: DRA829、 DRA821
您好,DRA821U Champ!
客户想了解 USB3、QSGMII 和 PCIe 的时钟设置。
可以将哪个部分调整为所需的值
我找到了 Jacinto 版本的时钟树工具。 但其中没有提及 DRA821、但下面仅提供 DRA829。
请告知我们是否也支持 DRA821U。
谢谢。
此致、
插孔