主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UE、 SK-AM62A-LP
您好、E2E 专家!
你好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 专家!
你好。
您好!
感谢您考虑为您的项目使用 AM62A。 请在下方找到答案
CCS 是否需要使用许可证? 如果是,如何购买?
CCS 免费使用,开发和部署不需要任何费用。
请从此处下载不同版本的 CCS https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO ,如果您在此处遇到任何问题,请告诉我
如果是,是否可以在两台计算机(不同时)之间共享一个许可证(例如通过 USB 密钥)?
此问题不适用
最新版本的 CCS for AM62A 是否与 Mac OS 兼容(MacBook M1/M2)?
请查找最新版本 Code Composer Studio IDE (所有功能、器件)的 macOS 按需(网络)安装程序链接 https://dr-download.ti.com/software-development/ide-configuration-compiler-or-debugger/MD-J1VdearkvK/12.3.0/ccs_installer_web_osx_12.3.0.00005.dmg
-您是否有适用于此 Sitara AM62A 架构的安全包(根据 IEC-61508标准)? 还是也适用于 MPU?[/报价]确认后我需要返回此问题。 请允许我有一天或两天。
最后我有 一个小请求:您可以将线程重命名为更有意义的标题、以便其他人可以找到该线程并阅读我提供的相同信息、以防他们有类似的查询。
此致
Anshu
请在此处查看 AM62ax 常见问题解答列表: AM62A 常见问题解答
您好 Anshu:
你好。
您好!
请在下面找到我的答复
是否有任何软件层或库或(免费或需要付费)参考源可以作为我们编写合适 BSP 和设备驱动程序的起点? [/报价]请访问 https://www.ti.com/product/AM62A3#software-development 或 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A
要下载当前受支持的不同 SDK ,我们提供免费 RTOS ( R5内核上的 MCU+SDK)和 Linux SDK。 应用内核索引
要开始开发、请访问
适用于 AM62AX 的 Linux Academy : https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AB.GCF6kV.FoXARl2aj.wg__AM62A-ACADEMY__WeZ9SsL__LATEST
了解 TI 边缘 AI: https://www.ti.com/technologies/edge-ai.html
我们将针对 MPU 核心评估是否可能也提供 FreeRTOS 端口(我们在自定义硬件、工具链端口、汇编级编程等上移植 RTOS 方面拥有长期经验)。我的猜测是您计划为应用内核移植免费 RTOS、如果我的理解不正确、请纠正。
出于所有这些原因,我们将首先试用 Linux,然后我们将尝试在 AM62A 上实施完整的裸机MCU+SDK 还包含 No-RTOS 示例
与 Sitara AM62A 架构相关的可能安全验证软件包如果所有这些信息都有用、请告诉我
此致
Anshu
[/quote]