This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:EVMK2GX eMMC 引导支持? 66ak2g12 eMMC 引导支持?

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX, 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1211867/66ak2g12-evmk2gx-emmc-boot-support-66ak2g12-emmc-boot-support

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:EVMK2GX

以下几篇相关文章似乎表明 EVMK2GX 1)不支持从 eMMC 引导:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/839417/evmk2gx-how-boot-from-emmc-for-evmk2gx

或者2)它可以支持从 eMMC 引导:

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/839417/evmk2gx-how-boot-from-emmc-for-evmk2gx

我未能成功地使其工作、正在寻找以下问题的最终答案:

1) 1) EVMK2GX 板是否能够从 eMMC 直接启动(假定电阻器/开关搭接正确)?  如果是、是否有一组专门针对 EVMK2GX 的指令?

2) 2)如果 EVMK2GX 无法从 eMMC 引导-潜在问题是什么?  是66AK2G12本身存在问题、还是 EVMK2GX 电路板存在问题?

谢谢。

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、K2G EVM 应该能够从 eMMC 引导。  我尚不清楚与 K2G 器件的 eMMC 引导相关的任何勘误表。  可以在下面的链接第3.1.1.6节找到一组指令。  它不是 K2G 专用的、但是应该应用于 K2G

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Foundational_Components_U-Boot.html

    这里可能介绍了一些硬件设置:

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/How_to_Guides/Hardware_Setup_with_CCS/66AK2G02_GP_EVM_Hardware_Setup.html

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 James——谢谢你的回复。  我已经浏览过您指出的文档、但给出的有关 U-boot 的说明与 EVMK2GX 的 U-boot 功能不一致。  相关章节,3.1.1.6。 SD、eMMC 或 USB 存储、提到:

    1) 分区-在 U-boot 的 ENV 变量中不存在

    2) GPT - EVMK2G 的 U-boot 映像中不存在程序

    这些指令假定 U-boot 具有 环境变量和 GPT 程序 、 但在 Linux SDK v6.03.00.106中默认不可用/内置。  其他文章提到了这种差异、在某些情况下、响应是不支持 eMMC U-boot 引导。  我找到的其他帖子只是结束没有任何解决方案。   

    您是否希望  Linux SDK v6.03.00.106默认支持 GPT?  如果没有 GPT、除了使用 fatload 指令将 SD 逐字节复制到 eMMC 之外、似乎没有任何 U-boot 支持在 eMMC 器件中创建必要的分区。  我尝试过 fatload 路由,似乎得到了有效的分区(大概是 MLO 和 uBoot 完好无损),但当我将 dipswitch 设置为适当的设置电路板不引导。  我可以使用 GPT 支持重新构建 U-boot、并可以创建所需的"partitions" env 变量、但我尚未在论坛中找到任何人成功完成了该操作; 基于两篇文章、即 EVMK2G 不支持 eMMC 引导、我想知道真正的答案是什么。

    谢谢。

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Jeremy、在软件方面对 K2G 的了解有限。  让我看看我是否能找到可以帮助的人。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    对延迟回复深表歉意。 我已将您的线程重新分配给另一位更熟悉 Linux 启动的团队成员。 如果您在几个工作日内未收到回复、请 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    很抱歉响应延迟。
    很遗憾、我们现在不直接支持此器件。 但看起来该器件应该通过 eMMC 引导。
    是否在 FS 模式下尝试通过 UDA 引导?

    此致、

    朱迪思