This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:EtherCAT 端口交叉警告

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1224070/amic110-ethercat-port-crossing-warning

器件型号:AMIC110

您好!

在使用 EC 工程师时、我在 AMIC110 ICE 评估板上收到一条端口警告。 我 已经验证了评估板的物理连接:我 已经 通过 ICE 评估板上的 T1将 RJ45电缆连接到 J6连接器。

EC-Engineer 屏幕截图:

Wireshark 屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    可以麻烦你了

    1.尝试使用 TwinCAT 并确认获得相同的结果?

    2. 确认您是否正确使用了 AMIC 板的输入和输出端口?

    此致

    Ashwani