This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:EtherNet/IP 错误

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1218001/amic110-ethernet-ip-error

器件型号:AMIC110

你好。

我们创建了一个使用 AMIC110进行 EtherNet/IP 通信的器件。
当超过30个从器件和1个主器件在 Rpi=10ms 进行通信时、便出现了如下问题:1个从器件在一段时间(60ms -1000ms)内无响应。
在没有响应之后、 从器件 可以 再次与主器件通信。

这个问题在多个从器件而不是特定从器件上发生。

我们使用的固件如下所示。
-PROCESSOR-SDK-RTOS 版本05.01.00.11.
-PRU-ICSS 固件:ICSS 直通交换机 Ver 01.00.00.07.
- Code Composer Studio 版本8.3.0.0009

我发现当从器件没有响应时、它会通过以下函数循环600次以上。
pdk_am335x_1_0_12\packages\ti\transport\ndk\nimu_ICSS\src\nimu_icssSwitchEmac.c nimu_ICSS_rxServiceCheck ()

我认为问题在于、ICSS_EmacRxPktGet 中的 rxArgs.more 不是零、而是由 rxCallBack ->回调调用。

我查看了其他 E2E、并在下面找到了类似的文章。
https://e2echina.ti.com/support/machine-translation/mt-processors/f/mt-processors-forum/337740/amic110-ethernet-ip 


但它没有说明它是如何解决的。
也许同样的事情是责任。
您是如何解决该问题的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它处于离线支持状态。 现在、我将关闭这个 E2E 论坛。  

    如果有后续问题、请随时重新打开。  

    此致

    Mukul