请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMIC110 我对 AMIC110 Sitara SoC 的 SPI 功能有疑问。
数据表具有以下说明
该器件每个模块仅支持两个芯片选择。
如何将多个从器件连接到 SPI
是否可以使用通用 IO 将多个从器件连接到 SPI?
SPIEN0、SPIEN1、SPEN2、SPEN3未使用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kiyoshi Kogure
感谢您的查询。
您应该能够将 GPIO 用作 McSPI 芯片选择。
至于您的图表、请注意、在多个器件之间共享时钟和数据信号可能会导致信号完整性问题、而设计人员必须注意这些问题。 如果连接的所有器件都不是相同的器件、请务必验证未选择时器件的行为、以确保不存在与总线争用相关的问题。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的 Kiyoshi KOGRE:
我没有从你那里听到,因此结束。
此致、
Sreenivasa.