This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 电路

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1219657/about-the-adc-circuitry

器件型号:AM4372

你(们)好。

我们的一位客户询问了 AM4372的 ADC 电路。
它们在图12-4中。 特性。

ADC1_0/2/4/6连接到模拟电压输入、ADC1_1/3/5/7连接到 GND、但此时他们担心泄漏电流的影响。

(1)差分线路中9kΩ Ω 电阻的电阻容差是多少?

(2)图的底部表示"每个前置放大器的差分输入阻抗为偏置到 VDDA_ADC1的18k Ω 除以2、并使用22k 至50k Ω 的电源。
我是否可以假设图12-4中的偏置电源正常工作。 在该电路中、VDA_ADC1是否通过22k-50k 电阻进行2分频?

此致、

西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ADC1的主要应用 是 读卡器、因此 AFE 针对该功能进行了优化。  因此、它的实现对 通用 ADC 应用不友好。  未定义内部电阻的电阻容差、因为包含它们是为了将读卡器头偏置到1/2 Vs、其绝对值  对于该应用并不重要。

    是的、该语句只是简单地定义了该图中偏置电源块的源阻抗。

    我不确定您要使用 ADC1测量什么、但 它的 AFE 使其很难用作通用 ADC。 由于存在所有内部 偏置、源阻抗需要非常低才能实现任何显著的精度。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的回答。

    但是、TRM 的第12.1章中有一条注释如下所示


    注:AM437x 产品系列不支持磁卡读取器功能。
    使用 AM437x 器件时、ADC1只能用作通用 ADC。


    然而、很难与客户说"用作通用 ADC 很难"。
    向客户说"ADC1无法预期高精度"是否正确?

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、您应该对客户坦诚相待、并且告诉他们、这并未针对用作通用 ADC 进行优化。 因此、可能难以达到所需的精度。

    它可被用作一个通用 ADC、但是性能将会受到很大的限制。

    此致、
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    感谢您的答复。

    我担心否认 TRM 中所写的内容会导致很多问题。
    我将在回答中补充一点、即"ADC1未经过优化以用作通用 ADC、可能难以达到所需的精度。"

    此致、

    西畑浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishigata Kouji、

    感谢您的留言。

    此致、

    Lavanya M R.