你(们)好。
我们的一位客户询问了 AM4372的 ADC 电路。
它们在图12-4中。 特性。
ADC1_0/2/4/6连接到模拟电压输入、ADC1_1/3/5/7连接到 GND、但此时他们担心泄漏电流的影响。
(1)差分线路中9kΩ Ω 电阻的电阻容差是多少?
(2)图的底部表示"每个前置放大器的差分输入阻抗为偏置到 VDDA_ADC1的18k Ω 除以2、并使用22k 至50k Ω 的电源。
我是否可以假设图12-4中的偏置电源正常工作。 在该电路中、VDA_ADC1是否通过22k-50k 电阻进行2分频?
此致、
西畑浩二