我正在查找用于任何 AM64x 器件的 IBIS 模型-具有441引脚的 BGA。 它在本论坛上提供吗? 我主要对[Ramp]部分感兴趣。
谢谢。
查理
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在查找用于任何 AM64x 器件的 IBIS 模型-具有441引脚的 BGA。 它在本论坛上提供吗? 我主要对[Ramp]部分感兴趣。
谢谢。
查理
您好 Charles
感谢您的查询。
您是否在以下产品文件夹中查找了 IBIS 模式
https://www.ti.com/product/AM6442#design-development
我们还提供了指向主要配套资料的链接的常见问题解答
此致、
Sreenivasa.
您好 Sreenivasa、
我浏览了这些链接、却找不到需要的 IBIS 模型信息、即:
[型号] gpio6x
[斜坡]
R_LOAD = 50.00Ohm
| 典型值 最小值 最大值
|
dV/dt_r 759.567mV/608.821ps 569.138mV/780.708ps 1.099V/248.460ps
dV/dt_f 972.056mV/433.631ps 779.354mV/655.279ps 1.437V/233.958ps
该数据(以及分配给引脚的模型)处于 IBIS 模式。 R_load 为我提供了阻抗、dt_r 和 dt_f 为我提供了上升和下降时间。 我在公式中使用该数据来计算高速信号/接口的完整限制范围。
我注意到、其中一个文档对 Cadence 的 IBIS 模型具有一些参考、但该文档没有我需要的具体数据。
TI 是否提供 IBIS 模型? 如果没有、您知道在哪里可以找到适用于任何 AM64x 处理器的它们?
谢谢!
查理
您好 Charles
谢谢你。
请参考我们提供给客户的型号。
https://www.ti.com/lit/zip/sprm730
您能否帮助我了解您是否下载了模型、但无法找到您要查找的信息?
如果是、我需要有关您要查找的型号类型的更多信息。
此致、
Sreenivasa.