主题中讨论的其他器件: TPS650250
您好、团队成员:
我们的客户正在使用 AM3352BZCZ60开发下一代系统。
从 PWRONRSTn 变为低电平->高电平到 开始访问引导器件(SPI0)的时间是否有规格/数据表定义?
由于 SPI-Flash 的要求、这次似乎有局限性、客户希望确认。 客户试过验证、确认这次大约是47usec。 由于此要求大于16ms、因此不存在任何问题。 如果 TI 有任何与此相关的数据/定义、您会与我们分享此信息吗?
如果您能就该调查分享专家的建议/意见、我们将不胜感激。
此致、
宫崎市