您好、专家!
我们需要您的帮助。
我们正在使用 XDS110调试器、当我们尝试在 CCS 中进行连接时、出现了此类错误、我们无法进行连接。 这可能是什么原因造成的?
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:--> TDA3xx Cortex M4启动序列正在进行中... <<---
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:--> TDA3xx Cortex M4启动序列完成! <<---
ARP32_EVE_1:GEL 输出:-->配置 EVE 存储器映射<<---
ARP32_EVE_1:GEL 输出:---->>EVE 存储器映射已完成! <<---
Cortex_M4_IPU1_C0:在0x800c22a2处的操作"Process CIO"设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x800C22A2)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否为无效存储器。 (仿真软件包9.10.0.00080)
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:正在重试一个 AET 断点
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:启用该函数时出错:地址超出允许的范围
Cortex_M4_IPU1_C0:在0x800c7060处执行"操作时设置断点时出现问题:(ERROR -1066 @ 0x800C7060)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.10.0.00080)
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:正在重试一个 AET 断点
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:启用该函数时出错:地址超出允许的范围
Cortex_M4_IPU1_C0:在0x80060908处操作"保持暂停"时设置断点时出现问题:(错误-1066 @ 0x80060908)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效的存储器中。 (仿真软件包9.10.0.00080)
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:正在重试一个 AET 断点
Cortex_M4_IPU1_C0:断点管理器:启用该函数时出错:地址超出允许的范围
提前感谢您。
此致、
Jonathan