请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件: TPS65910
您好!
我按照建议的指南为 AM3358处理器板实现分立式电源解决方案:
所有电压看起来正常、然后为板加电。
但是、Linux 侧的一些驱动器会崩溃、因为从现在未使用的 PMIC TPS65910开始、这些驱动器没有状态。
例如、AM335x 开发套件中的音频芯片依赖于 PMIC:
tlv320aic3106:tlv320aic3106@1b{
#sound-Da-cells
=<0>;compatible ="ti, tlv320aic3106";
reg =<0x1b>;status
="oke";/*/ AVDD-supply =<&vaux2_reg>;IOVDD-supply =<&vaux2_reg>;vdd_supply =<&vaux2_reg>;
MMC 似乎还具有电源依赖性:
&mmc1{
status ="oke";VMMC-supply
=<&VMMC_reg>;
总线宽度=<4>;
pinctrl-names
="default";pinctrl-0 =<&mmc1_pins>;
CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};
仅仅移除电源依赖线似乎无法解决该问题。
是否有示例说明如何修改器件树以完全消除 PMIC 依赖关系?
此致、
Ugnius