请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 您好!
我们有特定 CAN 比特率的客户规格。 我们无法在 SYS_CLK1上使用20MHz 实现此位速率。 实际位速率超出 CAN 总线上其他系统的容差
我们怎样才能使用16MHz 时钟获得所需的比特率、所以我们要考虑向 SYS_CLK2输入添加一个16MHz 时钟。
从 TRM 中 可以看出、DCAN1似乎可以配置为对 DCAN1_FCLK 使用 SYS_CLK2、但 DCAN2只能使用 SYS_CLK1。
对于 DCAN2_FCLK、如果 DCAN2可以使用除 SYS_CLK1以外的任何其他时钟?
SYS_CLK1的选择为19.2、20和27MHz、不允许生成所需的位速率、 可以生成的实际位速率可能不在 CAN 总线上其他系统的容差范围内
Joe